This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMD18200:LMD18200T/LF14与 LMD18200T/NOPB 之间有何区别?

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: LMD18200, DRV8251A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1252899/lmd18200-what-is-the-difference-between-lmd18200t-lf14-vs-lmd18200t-nopb

器件型号:LMD18200

您好!  


您能否帮助确认、LMD18200T/LF14与 LMD18200T/NOPB 之间的唯一区别是它们采用的管装尺寸和实际器件相同?

我感到奇怪的是、当我在 TI.com 中搜索一个器件时、未弹出另一个器件、因为备用载体中存在相同的器件。 此外、我在 LMD18200T/LF14上看不到温度额定值。 我只想在选择器件之前确认100%的精度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    LF14的引脚会变成直角、这样 LMD18200T 就可以将 PCB 用作散热器(左图如下所示)。  NOPB 封装的器件沿垂直方向与 PCB 粘连、可用于外部散热器(下图)。   这两种 封装都是 LMD18200符合 RoHS 标准的版本。   

    LF14封装的工作温度还应为-40°C 至125°C。   

    这是一款非常旧的器件、我强烈建议寻找较新的电机驱动器替代产品  、例如 DRV8251A、以节省成本并提高性能。   

    此致、

    雅各布