This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8844:每个输出的最大功率以及 VM 上的总电流

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1252412/drv8844-max-power-for-each-output-and-total-current-on-vm

器件型号:DRV8844

您好!

我现在正在使用 DRV8844驱动2个阀门、它能够正常工作。  

我计划增加2个额外的加热器、原理图如下所示。  

根据数据表、每个引脚 OUT1..4能够支持2.5A、并且 VM 也直接连接到 IC 内部的 MOSFET。 VM 将重定向到 FET。  

OUT 1和 OUT 2上的阀总共消耗约400mA 的电流

OUT 3和 OUT 4上的加热器将消耗约1.5A 电流。

所有这些输出将同时开启。 我想知道、IC 本身是否能够同时处理具有高电流的所有引脚。  

例如、VM = 24V、OUT1..4的总电流= 10A

如果是、除了增加更宽的布线外、是否还有其他需要考虑的因素、例如听到功耗等?  

原理图

加热器规格

谢谢!

巴哈瓦亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhavya,

    例如 VM = 24V 和 out1..4的总电流= 10A

    您是如何获得总电流为10A 的? 我假设它是3.4A (2x 1.5A + 0.4A)。  

    如果这样除了增加更宽的线迹之外,还有什么其他东西需要考虑,如听声耗散等?  [/报价]

    热耗散非常重要。 确保 IC 下方有足够的不间断 GND Cooper 以散发热量。  否则、糟糕的散热可能会导致3.4A 下出现过热关断。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、  

    请看一下我的原理图、每个输出都驱动单独的负载。  

    因此、如果我为每个负载使用2.5A、整个 IC 最多需要10A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bhavya,

    由于这与另一个 E2E 主题重复、因此我将关闭该主题。   https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1252460/drv8844-motor-drivers-forum

    总共10A 可与适当的4层 PCB 配合工作、覆铜良好、并且可能需要外部散热器。   

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。