This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8844:电机驱动器论坛

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8844, DRV8220, DRV8935

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1252460/drv8844-motor-drivers-forum

器件型号:DRV8844
主题中讨论的其他器件: DRV8220DRV8935

您好!

我现在正在使用 DRV8844驱动2个阀门、它能够正常工作。  

我计划增加2个额外的加热器、原理图如下所示。  

根据数据表、每个引脚 OUT1..4能够支持2.5A、并且 VM 也直接连接到 IC 内部的 MOSFET。 VM 将重定向到 FET。  

OUT 1和 OUT 2上的阀总共消耗约400mA 的电流

OUT 3和 OUT 4上的加热器将消耗约1.5A 电流。

所有这些输出将同时开启。 我想知道、IC 本身是否能够同时处理具有高电流的所有引脚。  

例如、VM = 24V、OUT1..4的总电流= 10A

如果是、除了增加更宽的布线外、是否还有其他需要考虑的因素、例如听到功耗等?  

原理图

加热器规格

谢谢!

巴哈瓦亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bhavya,

    DRV8844在每个桥的通道上提供高达2.5A 峰值电流或者1.75A 均方根(RMS)输出电流(在24V 和25°C 时具有适当的印刷电路板(PCB)散热)。  但是、它无法同时执行此操作- 2.5A 也是器件的峰值电流输出、绝对最大值为3A。   

    我已经使用 DRV8220 功率耗散和输出电流能力 部分为您的系统运行了热计算、因为它比 DRV8844数据表更详细。  DRV8844中的相同规格可应用于 DRV8220公式。   

    您的系统总电流= (0.4A + 0.4A + 1.5A + 1.5A)= 3.8A

    PVM = VVM * IVM = 24V * 0.001A = 0.024W

    PSW = 24V * 3.8A * 90nS * 20kHz = 0.164W (上升和下降时间为30ns 至150ns、因此平均值为90nS)

    PRD = IRMS^2 *(RdsonHS + RdsonLS)= 3.8A^2 * (0.25Ω Ω x 1.5 + 0.25Ω Ω x 1.5)= 10.83W

    TJ=(Ptot x RθJA)+ Ta =(0.024W + 0.164W + 10.83W)* 31.6°C/W + 25 °C =  373°C   

    因此遗憾的是、如果 DRV8844器件驱动此负载、则会达到160°C 的过热。   

    最近发布的 DRV8962 适用于您的应用、因为它可以同时驱动10A 的峰值电流。  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    我可能弄错了、但我想 Bhavya 希望独立使用四个通道、所有四个负载都连接到单独的输出和 GND。 则 RDS 损耗要低得多。 一次仅由一个半桥 MOSFET 传导。 则 RDS 损耗为:

    PRD = 2 x (1.5^2 x 0.25Ω x 1.5) + 2 x (0.2^2 x 0.25Ω x 1.5)= 1.69 + 0.03 = 1.72W

    我们假设采用4层或6层电路板、实现大约2W 的功率损耗也不是很糟糕。 当然、需要采用适当的 PCB 设计来消耗这2瓦的功率。

    此致、

    格雷戈尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grzegorz:

    是的、我的计划是独立使用4个通道来驱动单独的负载、但所有负载都将同时开启。  

    因此、Jason 在这方面指出了立场。 据我了解、总电流 Out1+Out2+Out3+Out4 < 2.5A

    然而,它不能同时执行此操作- 2.5A 也是设备的峰值电流输出,绝对最大值为3A。

    现在我更感到困惑、因为数据表如下图所示、而没有提及它是否同时出现。

    如果我阅读 OCP 部分、它会提到每个 FET 的电流限制为3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavya:

    我认为限值是每通道1.75A rms 或2.5A 峰值、那么如果您持续开启通道、其最大电流将是1.75A。 对于 PWM 波、您将获得每通道2.5A 峰值限制和1.75A 均方根限制。  我想整个 DRV8844的理论限制是所有通道限制的总和、但 RDS 损耗将是不可能耗散的。 我认为您的主要问题将是消耗2W 的热量。 我将从 PCB 设计开始、与 DRV8935 EVM 板类似、4层、芯片下方和周围有大量散热过孔、2-3个 GND 平面用于散热。

    您也可以考虑使用 DRV8935、它的 MOSFET Rdson 略低、TI 网站上提供了其 HTSSOP 版本。

    https://www.ti.com/tool/DRV8935PEVM

    此致、

    格雷戈尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Grzegorz 和 Bhavya、  

    啊,你是正确的,在与同事交谈后,我确认它是2.5A 限制每 FET 不合计.  格雷戈兹是正确的,我同意他的最新回答上述。 具体适用每通道2.5A 限制、OCP 将在3A 和5A 之间触发。   

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Grzegorz 和 Jacob、

    非常感谢您的澄清。 我知道如何推进设计。  

    谢谢!

    巴哈瓦亚