主题中讨论的其他器件: UC3625、 DRV8306
您好!
我需要在四象限(负速度和正扭矩)中驱动 BLDC、这可以 通过使用"DIR"和"BRAKE"引脚来实现。 但 MCT8316数据表中指出、 "在制动操作期间、大电流会流过低侧 FET、最终会触发过流保护电路。 这允许高侧 FET 的体二极管导通制动能量并将其泵送到 VM 电源轨。 "

那么、 如果我们使用 MCT8316驱动程序、我们如何防止这种情况呢? 有什么想法吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我需要在四象限(负速度和正扭矩)中驱动 BLDC、这可以 通过使用"DIR"和"BRAKE"引脚来实现。 但 MCT8316数据表中指出、 "在制动操作期间、大电流会流过低侧 FET、最终会触发过流保护电路。 这允许高侧 FET 的体二极管导通制动能量并将其泵送到 VM 电源轨。 "

那么、 如果我们使用 MCT8316驱动程序、我们如何防止这种情况呢? 有什么想法吗?
谢谢。