This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:如何在死区时间内使 H 桥中的电流流动

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1251058/drv8889-q1-how-to-flow-the-current-in-the-h-bridge-during-the-dead-time

器件型号:DRV8889-Q1

尊敬的 TI 专家:

我已经知道 H 桥工作拓扑、如下所示。

在第一相、应导通 MOSFET 以将电流流向正向或反向。

第二相、要改变电流方向、应在死区时间内关断所有 MOSFET。

第三相、相对的 MOSFET 应再次导通。

我有一个关于在死区时间运行 H 桥的问题。

在第一相期间、电机(电感式器件)可以存储大小为 VM (VM-GND)量的能量

然后、在第二个阶段、电机应释放能量、即 VM 的数量。

因为我认为储存的数量和释放的数量应该没有区别。

但是、TI 应用手册指出、释放的能量大于该链接下存储的能量。

我不明白为什么 VL = VS + 2VD (参见第5页)

那么,你能确认我的问题吗?

www.ti.com/.../slva321a.pdf

※很抱歉因为我公司的政策没有附上图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeongho,

    添加了死区时间(所有 FET 开关都关断)、以便有时间让通电的 FET 开关切换到关断状态、并让电感负载通过体二极管承载现有电流。 方程 VL = VS + 2VD 的工作方式是、根据图2-1 (特别是死区时间方程)和图2-2、施加到电感负载的电压包括两个体二极管的电压和源极电压。

    就您关于储存和释放的能量数量的问题而言、您能否分享一个链接以便阅读这些信息、从而提供更多背景信息?

    此致、

    加亚哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以节能为基础、存储能量的数量与释放能量的数量最好不相差。

    如您所知、这是所有电气工程的一般理论。

    电感的能量公式为(w = 1/2 * L * I^2)。

    在上面的方程中、L 是电机线圈和常数。 I 是电流、可能是一个常数。  

    因此、电感器能量应该没有变化。

    电感方程为(V = L * di/dt)。

    我认为 di/dt 可能是常数。  

    因此、电感器上的电压可能是恒定的。

    不过、正如我之前提到的、在第一阶段 VL = VS (VS - GND)。 在死区时间阶段、VL = VS + 2VD。

    我不明白电感器上的电压在死区时间是如何增加的。  

    死区时间中的 di/dt 是否大于鱼叉相中的 di/dt?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeongho,

    我将确保在24小时内回复您、从该回复开始!

    此致、

    加亚哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeongho,

    在死区时间期间、存储在电感负载中的能量将通过体二极管流回电源。

    这意味着电感性负载上的电压包含二极管的两个正向电压、导致死区时间内电感器上的电压升高。

    此致、

    加亚哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya、您好!

    我理解您对我的问题的回答。

    我会补充我的 意见、因为我只是分享我对这一点的看法

    希望对您有所帮助。  

    该公式应确保存储到电感负载的能量以及从电感负载释放能量的数量不变。

    因此、前后电感和电流将保持恒定。

    电感性负载上的电压在之前和之后增加的原因是您提到过的两个二极管正向电压。

    我认为它可能会受到电感负载的 di/dt 的影响。  

    死区时间内的 di/dt 值可能会大于前向/后向情况下的 di/dt 值。

    因为正如我提到过的、电流是恒定的、但死区时间和前向/后向情况的时间可能不同。

    死区时间短于前向/后向情况的时间。