This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:DRV8889-Q1失速检测可行或不可行的方法/特性

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1251448/drv8889-q1-the-methods-characteristics-that-drv8889-q1-stall-detection-would-work-or-wouldn-t-work

器件型号:DRV8889-Q1

您好!

无论电机正常工作还是失步、我的客户使用的电机的 TRQ_COUNT 值似乎几乎相同。  您能告诉我 DRV8889-Q1中的失速检测能够很好地工作还是无法工作的方法/特性吗?  他们想知道激励系统、激励速度或激励电流等控制方法、以及线圈和电感元件的电阻等特性。  我看到几个线程显示如下所示的这些特征、但您会不会总结一下这些方法/特征?

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1214310/drv8889-q1-stall-detection-work-abnormal?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DRV8889-Q1#

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1211042/drv8889-q1-open-load-detection-and-tall-detection?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DRV8889-Q1#

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshikazu-San:

    本应用手册介绍了使用 DRV8889-Q1进行无传感器失速检测。 我在   无传感器失速检测和 DRV8889-Q1应用手册中添加了一些链接、以了解如何配置 DRV8889-Q1以进行失速检测。  

    或者、您可以在此处找到有关失速检测的一般信息 7.3.11.5失速检测

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David - San、您好!

    非常感谢您的支持。

    请让我确认一下我的理解是否正确。  请允许我更改我的问题的措辞。  应用手册中的第7节和数据表中的第7.3.11.5节是否是我的客户在检测失速时需要注意的所有事项?  如果它们满足所有这些要求、那么电机应该正确检测到失速?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshikazu-San:

    这是一个很好的开始、请 客户查看数据表的第7.6节"寄存器映射"。 表7-16和7-17概述了基于 SPI 的控制方案寄存器映射、可让您一目了然地查看所有特性。 后续表格(CTRL1–CTRL6)中提供与其相关的位向量字段组合。

    另请确保客户在"Smart Tune 纹波控制"衰减模式设置下操作电机驱动器、因为扭矩感应/失速检测仅在该衰减模式设置下有效。 衰减模式通过 SPI 在 CTRL2寄存器中存在位字段衰减[2]时设置。 有关详细信息、请参阅第7.3.6节(特别是7.3.6.6节)和第7.6.7节。

    最后的先决条件检查是遵循此处有关"如何对常见步进电机失速检测问题进行故障排除"的常见问题解答:

     https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1065073/faq-how-to-troubleshoot-common-stepper-stall-detect-issues

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David - San、您好!

    再次感谢您的快速回复。

    他们了解失速检测仅在智能调优纹波控制衰减模式(默认设置)下有效。  我将告诉我的客户查看 应用手册中的第7节和数据表中的第7.3.11.5节。  如果他们在失速检测方面有问题、我还会告诉他们查看常见问题解答站点。

    此致、

    川崎义和