This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462EVM:无法使用 EVM GUI 与电路板通信

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1253349/drv8462evm-unable-to-communicate-with-board-using-the-evm-gui

器件型号:DRV8462EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8462

最近开始测试其中一些评估板以供将来使用、特别是使用8,434,8461和8462。 前两种器件在连接后经测试、不会出现相应软件的问题、但8462EVM 无法连接到 GUI 时会出现问题。 我有两个8462E111,所以 硬件问题似乎不太可能,因为他们有相同的问题。 我知道它与8461EVM 共享软件、所以我在寻找一些帮助或见解、以了解我在两个(几乎相同)的板之间可能会出错。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Owen:

    确保您使用的是最新发布的 GUI 链接:  https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM-GUI/

    然后将新固件刷写到器件中。  通过 Micro USB 电缆连接 EVM、 文件 对器件编程 。  您可能必须当时使用 VM (12V 或24V 等)为 EVM 加电、还可能必须转至 Options、Serial port 并选择正确的端口(但可能不正确)。  一旦您成功对器件进行编程、它应该可以正常工作!

    如果仍然无法正常工作、请向我发送 EVM 顶部的图片、告诉我 DRV8462器件是显示为"PDRV8462"、"P8462"还是仅显示为"DRV8462"或"8462"。   

    此致、

    雅各布