您好!
问题1:
ULC 系统是否需要主机(MCU 或处理器)? 换句话说、是否可以在不使用 I2C 的情况下预先写入配置?
问题2.
以下是数据表中描述的 ULC 操作模式。 此图中的"突发计数"表示什么?
我们一直在进行基于 GUI 的评估、并从 PC 发送命令以通过 I2C 振动。
但是、我还没有掌握如何在没有 PC 的情况下独立运行。

问题3:
关于 Q2、我想知道校准的时序。 是否需要在每次 ULC 启动时进行校准? 或者在基于 GUI 的校准中进行初始设置后、是否特别有必要进行此设置? 我想知道是否需要在 ULC 投入大规模生产后独立执行。 ℃我从文档中可以看出、校准需要在大约25 ̊ C 的温度下完成。 如果要在恶意环境中使用应用程序、应如何处理此问题?
谢谢。
科诺