This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:IC 保护机制

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1252568/drv8718-q1-ic-protection-mechanisms

器件型号:DRV8718-Q1

大家好、

  如果有 任何 保护机制、当电机传动器被强制降压(电机与发电机等效)时、用于电机传动器的 DRV8718分离式或其他集成式 MOS 电机驱动器(例如 DRV8242)? 如果是、续流测试是否符合规格? 您能否帮助共享解释此机制的文档以供参考?  

您能帮助了解这种情况吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    感谢您的提问。

    DRV8718-Q1具有断电制动功能。 有关详细信息、请参阅数据表8.3.8.2。 接通 GLX 后、电机产生的能量会释放出来(例如通过用人手强制移动)。

    DRV8242/43/44/45-Q1具有 VMOV 检测。 这有助于 MCU 了解 VM 是否按电机发电机模式增加。

    此致

    森田真也