请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8718-Q1 主题中讨论的其他器件: DRV8243-Q1
我们现在正在向客户推广 DRV8718-Q1。 与 ST 的 VNH7100bas 相比、TI 的 DRV8718-Q1有哪些优势、以及我们需要改进哪些方面?
谢谢、我不知道您是否有一些表格来比较这两个参数?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们现在正在向客户推广 DRV8718-Q1。 与 ST 的 VNH7100bas 相比、TI 的 DRV8718-Q1有哪些优势、以及我们需要改进哪些方面?
谢谢、我不知道您是否有一些表格来比较这两个参数?
您好!
感谢您的提问。 DRV8718-Q1和 VNH7100BAS 是不同的产品类别。 DRV8718-Q1是一款8通道半桥栅极驱动器。 VNH 是 FET 集成 H 桥驱动器。
DRV8243-Q1与 VNH7100BAS 属于同一类。 DRV8243-Q1在 THSSOP 和 VQFN 中具有较小的封装。 集成了更低(更好的 Rdson)和开路负载检测。
此致
森田真也