This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667:正弦波输出在波形上具有锯齿波形

Guru**** 2660245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1253679/drv2667-the-sine-wave-output-has-a-sawtooth-pattern-on-the-waveform

器件型号:DRV2667

大家好、

波形可以正常输出、并且随着波在示波器上放大、我们可以在正弦波上看到牙齿。 您能介绍一下如何消除这一问题吗?

该电路图以开发板为基准完成。  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    您能否分享您看到的波形的图片?

    谢谢!
    J·麦克弗森