This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8411:配置并联电桥的驱动电流

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1253495/drv8411-drive-current-for-configure-bridges-parallel

器件型号:DRV8411

大家好!


我有一个关于 DRV8411的问题。
了解电桥并联配置时可以流动的电流是8A、即双路4A、这是否正确?


此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、石渡山、

    您是对的。 通过并联输出、您可以使电流能力加倍。

    此致!

    凯尔蒂