This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:GUI 用户手册、我在哪里可以找到它?

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1253438/mct8329a-gui-user-manual-where-can-i-find-it

器件型号:MCT8329A

是否有 MCT8329A_GUI 实用程序用户手册? 链接是什么?

我需要基本问题的答案、如:

  如果 GUI 与 EVAL 板通信、并且您选择了文件/加载寄存器、那么这些值是立即进入 EVAL 板、还是必须按下 SAVE EEPROM?

 如果我选择 Save EEPROM、则评估板在上电时是否应在我的设置下工作、而不是从未连接到 GUI?

 逐周期电流限制是否是唯一的电流限制? 是否存在平均电流限制? 增益设置如何影响电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    遗憾的是、我们没有特定于 GUI 的用户手册。 要回答您的问题、请执行以下操作:

    1. MCT8329A 的 EEPROM 寄存器(位于非易失性 EEPROM 中)有一个相应的影子/镜像寄存器副本(位于易失性 RAM 中)、其中包含器件 运行时器件算法使用的值。 当 MCT8329A 首次上电时、EEPROM 寄存器的内容从 EEPROM 区域复制到 RAM 中的影子寄存器区域。 当 GUI 中的任何设置发生更改时、这些更改都会写入影子寄存器中。
      当您在 GUI 中加载寄存器文件时、这些设置仅会立即写入影子寄存器、因此它们将立即生效、但暂时不会写入 EEPROM 存储器。
      然后需要按下"Write to EEPROM"按钮、这将触发 MCT8329A 将内容从影子寄存器复制到 EEPROM 区域、以便在下电上电期间保留这些设置
    2. 是的、一旦设置存储在 EEPROM (非易失性)中、对电路板进行下电上电时、影子寄存器将加载存储在 EEPROM 中的设置、因此您不必通过 GUI 重新配置相同的设置。
    3. CBC_ILMIIT 是初级电流限值设置、直接限制施加到电机上的电流不超过配置的阈值。 它使用硬件比较器来比较内部电流检测放大器(CSA)输出和 CBC_ILIMIT。  
      另一种类似的电流限制设置是 LOCK_ILIMIT、它使用内部 ADC 而非硬件比较器来监控 CSA 输出。
      如果根据平均电流限制、您是指限制电源电流消耗、那么我建议使用电源环路模式。 您可以直接命令指定所需的输出功率、并且该器件的闭环控制将调节为根据输入命令输出恒定功率。 或者、您可以设置器件在运行期间不会超过的功率限制。

    此致、
    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是电机的平均值、而不是电源的平均值。  我意识到、由于这是一个梯形波形、峰值与平均值和 RMS 值直接相关、因此实际上无需限制平均值或 RMS 电机电流。 不过、最好设定 RMS 限值、因为电机的额定电流为 RMS 电流。 令我烦恼的 是、CBC_ILMIIT 的单位是伏特、如何将其转换为安培?  

    感谢 Eric 的帮助。  我希望有一本手册。  对其进行设置完全是猜来猜去的事。 最关键的部分是开环。 有 A1和 A2参数、它们的作用是什么? 它们为什么以 V/s 为单位而不是以 Hz /秒为单位?