This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434S:用于仿真的 DRV8434S SPICE 模型

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1253116/drv8434s-drv8434s-spice-model-for-simulation

器件型号:DRV8434S

您好!  

我需要 DRV8434S SPICE 模型或 DRV 系列中的等效模型来进行 仿真活动。

请提出建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、没有适用于 DRV8434S 或任何其他类似器件的 IBIS 或 SPICE 模型。 能否在评估板上进行仿真/测试?

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob Thompson:

    感谢您的反馈。 我订购了 DRV8434S EVM 板以进行实时仿真和测试活动。  

    如果 TI 尽快发布 IBIS 或 SPICE 模型、那将非常好。