This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:DRV8718S-Q1 EVM 使用问题

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1252524/drv8718-q1-drv8718s-q1-evm-use-problem

器件型号:DRV8718-Q1

当我使用 DRV8718S-Q1 EVM 并将 EVM 设置为 PWM 控制模式以驱动电机时。 当输出端子有反向电压时、该电压将倒入 SH 引脚

如何解决这种情况?

为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    您能否分享有关您的问题的波形或图纸?  我不遵循您的意思、即"当输出端存在反向电压时、该电压将倒入 SH 引脚"。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我使用 DRV8718S-Q1 EVM 驱动电机时,我将  EVM 设置为 PWM 控制模式以控制高侧 MOSFET.PWM 的 频率为20kHz。  这种现象 发生在电机放电时,此时 MOSFET 关闭。

    当电机 放电时,我发现 EVM 板的 SH 引脚 将灌入电压.

    您知道 振荡 现象的原因吗、有没有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢您的更新。

    为了了解您的问题、您能否分享您的问题波形?

    您是指"放电电机"? 您是否在 GUI 上停止电机?

    我想 HbX 中的一个是通过电机连接进行 PWM 驱动。 您是如何驱动电机的另一侧的?

    谢谢。

    此致

    森田真也