This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:如何启动 MCT8329A 配置实用程序?

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, MCT8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1238515/mct8329a-how-do-i-launch-the-mct8329a-configuration-utility

器件型号:MCT8329A
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355MCT8329EVM

我 成功下载了 MCx83xxEVM_MSP430FR2355_GUI_Firmware。  有人知道如何启动它吗? 有几十个文件、但我看不到可执行文件或 html 文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    您能否详细介绍一下您打算如何使用  MSP430FR2355固件? 这是 我们 MCT8329EVM 上用于 MSP430FR2355的固件。 EVM 附带预编程的固件。 如果您想使用 MCT8329EVM 运行电机、则必须下载 MCT8329 GUI (下面的链接)。 请按照 MCT8329EVM 用户指南中的说明进行操作。   

    MCT8329 GUI - https://dev.ti.com/gallery/view/BLDC/MCT8329A_GUI/ver/1.1.2/

    MCT8329EVM 用户指南- https://www.ti.com/lit/pdf/sllu359

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我认为 MCT8329 EVAL 板附带的处理器未编程、但我进行了编程、所以现在不需要对其进行编程。  

    我正在尝试使用 GUI 实用程序、但无法取得进展。  在线版本根本无法保持连接/无法正常工作。  

    我们可以下载 GUI 并使其正常工作、但在将其关闭后、该 GUI 将无法重新打开。  

    我们正在尝试重新加载并重新安装,但无法下载 GCruntime 实用程序。  它下载大约3.5分钟,然后失败,显示"网络错误",但没有网络错误。  

    是否有其他方法可以下载 GUI 和 GCruntime? 也许通过第三方? 我可以在 闪存驱动器上订购它吗?

    菲尔

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、

    我认为您的计算机网络无法安装 GC 运行时和 GUI。 您是否可以在个人计算机上尝试或与 IT 团队交谈以删除所有防火墙(如果有)?  

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您一直以来对 Visnu 的帮助。  我们加载了它,但我们不知道我们做了什么,我们只是尝试了几次,卸载/重新安装一次。  我们根本没有更改我们的网络安全设置。 我们现在在两台计算机上运行、一台台式机和一台笔记本电脑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道问题已解决。