请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV11873 主题中讨论的其他器件:MCF8315A、MCT8316A
大家好、
电机控制:
开环控制:具有不同占空比的 PWM 信号直接通过 FPGA 输出。
闭环控制:通过 PID 算法设置不同的速度并控制 PWM 信号。
问题:
开环控制:启动时、电机处于静止状态或左右摆动。 此时 RD 和 FG 信号都为高电平、图1所示为 RD 和 FG 信号、图2所示为电机控制器的芯片锁定。
闭环控制:问题与开环控制相同。
此 问题 不常见、只在一个器件上出现。 电机一开始正常运行、偶尔会 出现启动问题。

图1

图2
请查看 下面的电路:

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里