This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV11873:启动问题

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A, MCF8315A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1253126/drv11873-startup-issue

器件型号:DRV11873
主题中讨论的其他器件:MCF8315A、MCT8316A

大家好、

电机控制:  

开环控制:具有不同占空比的 PWM 信号直接通过 FPGA 输出。

闭环控制:通过 PID 算法设置不同的速度并控制 PWM 信号。  

问题:

开环控制:启动时、电机处于静止状态或左右摆动。 此时 RD 和 FG 信号都为高电平、图1所示为 RD 和 FG 信号、图2所示为电机控制器的芯片锁定。

闭环控制:问题与开环控制相同。

此 问题 不常见、只在一个器件上出现。 电机一开始正常运行、偶尔会 出现启动问题。  

图1

图2

请查看  下面的电路:

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    您是否尝试配置 FS 引脚为低电平和高电平? 此外、您能否提高电流限制阈值? 遗憾的是、这个器件没有很多调整电机的选项。 我建议您与客户核实他们是否对 MCF8315A 或 MCT8316A 感兴趣?

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    FS 引脚高电平、高速; FS 引脚低电平、低速;  

    电流限制小于2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chu、

    抱歉、您的消息不清楚。 您是否尝试过 FS 引脚为低电平和高电平、它是否工作?