This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:反向旋转在正向反向模式下不工作。 如何在寄存器上设置适当的值?

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1253523/mct8329evm-reverse-rotation-is-not-working-on-forward-reverse-mode-how-should-i-set-appropriate-values-on-registers

器件型号:MCT8329EVM

我正在尝试使用 MCT8329EVM 来转换 BLDC。 我正在尝试通过 PWM 占空比来发出 RPM 命令:停止= 1.5ms、正向最大值= 1.9ms、反向最小值= 1.1ms。
请告诉我以下信息

1) 1)我正在尝试使用随附的映射和寄存器设置来提供有关正向和反向旋转的说明。

可适当地以变速控制反向侧。 但是、前向侧根本不旋转。 如何使正向也旋转?

(2)如上所述、原始 PWM 占空比范围为停止= 1.5ms、正向最大值= 1.9ms、反向最小值= 1.1ms。

为了实现这一操作、我认为必须逆转前进和后退。 您能告诉我如何反转旋转方向吗?

e2e.ti.com/.../20230724_5F00_Motor_5F00_Controller.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我已设置"REF_PROFILE_CONFIG = Forward_Reverse_Mode"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomofumi-San:

    我查看了您的值、它们似乎是合理的、只是您似乎指示 DUTY_C 为0x05。 由于应观察到 DUTY_A < DUTY_B < DUTY_C < DUTY_D < DUTY_E、要将电机方向改变的点设置为60%、请将 DUTY_C 设置为0x99。

    如果您想更改电机方向、由于方向更改功能已禁用、您可以交换电机输出 OUTB 和 OUTC。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hong San:

    感谢您的建议。 关于 DUTY_C、我要对其进行更改。 关于电机方向、方向功能为启用状态、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的建议、该电机不仅执行了正向模式、还执行了反向模式、设置 DUTY_C = 0x99。

    感谢您的支持。