This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:DRV2700的问题

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS8802, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1254656/drv2700-questions-of-drv2700

器件型号:DRV2700
主题中讨论的其他器件:TPS8802

尊敬的团队:

我们是否有合适的解决方案可以替代 微芯片  RE46C100D8、谢谢!

条件

  1. PWM 输入3.3V 或5V
  2. VDD 12-16VDC
  3. 添加3引脚(蜂鸣器)

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您与我们联系。 如果该 器件 用于烟雾 探测或一氧化碳探测、TPS8802是一个很好的解决方案、 也可以替代应用中的其他器件。  如果您只需要一个简单的压电式驱动器 、另一个选择是 DRV2700、但由于输入电压(VDD 3.3-5.5V)低于您的要求、因此您必须使用降压转换器。  

    此致、  
    悉尼诺斯卡特