请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
基于 LMG3422芯片设计的三相桥电路采用 DSP 输出 PWM 信号来控制三相桥电路的导通/关断。 设定的死区时间为200ns。 电机回路中三根安全管串联、标称值为2A。 当保险丝替换为1A 时、LMG3422被烧毁、两个下部管和一个上部管被烧毁、总共烧毁三个 LMG3422、这是逻辑电路的电源部分、即 VDD、 测得的短路电阻约为15欧姆。 请帮助分析原因:为什么 LMG3422在更换小保险丝时会烧断
随附的原理图如下:
随附的原理图如下: