This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316:电机旋转问题

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1244595/drv8316-motor-spin-issue

器件型号:DRV8316

大家好、

当电流环路为开路时(即无位置环路)、电流设置起始值并以恒定速度增加电角。 通常、磁场以平均速度旋转、并驱动电机以恒定速度旋转。 然而、电机运转快速且慢速、并且运转不平稳。

µs 芯片设置为3x 模式并且压摆率修改为200V/μ s、电机 旋转得到改进、但上述问题仍然存在。 因此、客户想知道有什么方法可以改进它?  谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  

    今天是美国假日、我们的许多团队成员目前不在办公室、本周晚些时候再来-请预计会有延迟回复  

    此致、  
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    感谢您的提问。 它是在 TI 的 EVM 之一上还是在客户自己的电路板上? 这是使用梯形换向还是 FOC 实现的? 当客户看到错误时、是否能够向我们发送 GLx、GHx、INHx 和 INLx 的波形?  

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    感谢您的支持。

    是在 TI 的其中一个 EVM 上还是在客户自己的电路板上?

    它是定制板。

    这是使用梯形换向还是 FOC?

    FOC。

    在正常恒速磁场下、应驱动电机以恒定速度旋转。  

    并且只有 Control_Register_2寄存器和 Control_Register_5寄存器在寄存器中配置、 Control_Register_2设置为0x3D、Control_Register_5设置为0x02。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    感谢您的澄清。  客户是否能够向我们发送 GLx、GHx、INHx 和 INLx 波形的波形? 我想看看这是否是他们的换向有问题。   栅极驱动器不报告任何故障、对吗? 此外、客户是否在 DRV8316三相集成 FET 电机驱动器数据表(修订版 B)(ti.com)?)第6页的器件建议额定值范围内操作

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Eli:

    选择3x 模式、PWM 输入波 如下:  

    (仿真为 FPGA)

    三相 PWM 的占空比如下:

    (仿真为 FPGA)

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    感谢您的更新。  SOx 引脚上是否使用了低通滤波器? HF 噪声可影响电流计算、确保在 CSA 稳定时间 tSET 之后对 SOx 进行采样。

    我建议获取客户的电机参数。 FOC 估算一些电机参数(电感、电阻等) 但根据我们之前的经验、如果电机是电感非常低的电机、则算法将无法正确估算这些值、电机将在旋转时不停地转动。 也许这适用于软件无法正确估算的其他电机参数。

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    感谢您的更新。  SOx 引脚上是否使用了低通滤波器? HF 噪声可影响电流计算、确保在 CSA 稳定时间 tSET 之后对 SOx 进行采样。

    我建议获取客户的电机参数。 FOC 估算一些电机参数(电感、电阻等) 但根据我们之前的经验、如果电机是电感非常低的电机、则算法将无法正确估算这些值、电机将在旋转时不停地转动。 也许这适用于软件无法正确估算的其他电机参数。

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Eli:

    客户没有电流闭环控制。

    SVPWM 是直接根据电角度计算和给出的。 电角是一个恒定速度的人为累积、通常磁场应在恒定速度下变化、而电机应在恒定速度下旋转。 但现在电机不会以恒定的速度旋转。  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我将与团队就此问题保持一致、并在周五前与您联系。

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    感谢您的耐心。 我将需要更多信息以便进一步调试。

    我建议获取客户的电机参数。 FOC 估计电机的一些参数(电感、电阻等)

    客户能否提供这些参数或说他们正在使用哪个电机?

    客户是否能够向我们发送 GLx、GHx、INHx 和 INLx 波形的波形? 我想看看这是否是他们换向的问题

    我仍需要查看 INHx 和 INLx 的标记波形。 遗憾的是、仅仅看到 PWM 没有 为我提供足够的信息。 此外、我还有其他几个问题。 是否 发生了任何故障? 您的工作电压是多少? 您正在使用什么 IDRIVE 设置? 客户的死区时间是多少?

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    3x 模式被使用。  在此模式下、INLx 全部连接到 AVDD。  INHx 后跟 PWM 波形。  在此模式下、PWM 没有死区。  FOC 控制使用其反电动势为正弦波的 PMSM。  就不会出现失败。 工作电压为28V。

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Annie

    谢谢你的答复。  为了澄清、由于驱动器处于3x PWM 模式、我将需要一个包含 INHA、INHB 和 INHC 波形的图像。 这些不应通过 FPGA 仿真。 我将需要示波器读数、因为这样我们就可以确定设计中的任何故障。 我还需要电机参数。 客户是否在使用 DRV8316 EVM 驱动电机时测试了是否出现此问题? 这将向我们展示 DRV 与该电机的交互方式是否存在潜在问题。  客户是否也能 提供 OUTA、OUTB 和 OUTC 的波形? 我请求这么多波形的原因是为了确定驱动器如何输出信息、以及 INHx 如何接收输入是否存在任何问题。 非常感谢客户到目前为止愿意提供信息!

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    请告诉我、该问题是否通过解决该主题来解决。 我们相信、MCU 和驱动器之间的通信可能存在一些问题、但只有发送上述波形时才能弄清这一点。 由于没有活动、我在结束时将此主题标记为已关闭。

    此致!

    Eli