This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:BOOSTXL-DRV8305EVM 的尺寸信息

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8305EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1247711/boostxl-drv8305evm-dimensional-information-for-boostxl-drv8305evm

器件型号:BOOSTXL-DRV8305EVM

您好!  

我正在查找包含 BOOSTXL-DRV8305EVM 维度信息的文档。 您有任何信息吗?
我想在复制 EVM 电路时将其用作参考。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    感谢您在 E2E 上发帖! 以下链接应提供一些有关 EVM 尺寸信息的有用信息: BOOSTXL-DRV8305EVM 评估板| TI.com。"设计文件"部分应为您提供良好的 EVM 参考布局和原理图。 如果这是您要找的内容、请告诉我。

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    我找到了一些有关布局和原理图的信息。 但是、我找不到任何有关 EVM 尺寸(长度 x 宽度等)的信息。
    你对我有什么建议吗?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    我测得 EVM 的电路板尺寸为57mm x 52mm。 您可以通过打开我在前一封邮件中指出的设计文件中包含的布局来自行测量电路板。 从那里转到报告-->测量距离(或点击 Cntrl+M)、然后您可以测量您想要的任何尺寸。 希望这对您有所帮助。

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    感谢您在 E2E 上发帖!  请告诉我、这是否通过解决该线程解决了您的问题。 如果您有任何其他问题、请随时创建另一个 E2E 帖子。

    此致!

    Eli