大家好、

电机存在泄漏问题、驱动端出现非常大的杂散并且杂散不稳定、从而导致电机旋转异常。
(上图中中文为"PCB 铜厚度为1oz.、温升为20度、总线外导线宽超过149mil、MOSFET 的漏极应尽可能增大铜面积、从而增加 MOSFET 的散热。 DRV8320HRTV 使用 GND 覆铜来散热。 ")
您可以帮助 检查是否需要修改任何内容吗? 谢谢。
此致、
切里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、

电机存在泄漏问题、驱动端出现非常大的杂散并且杂散不稳定、从而导致电机旋转异常。
(上图中中文为"PCB 铜厚度为1oz.、温升为20度、总线外导线宽超过149mil、MOSFET 的漏极应尽可能增大铜面积、从而增加 MOSFET 的散热。 DRV8320HRTV 使用 GND 覆铜来散热。 ")
您可以帮助 检查是否需要修改任何内容吗? 谢谢。
此致、
切里
尊敬的 Cherry、Fazhi:
感谢您的澄清和布局!
我们可以继续在这里讨论此问题,
请关闭另一个主题、这样我的结尾没有混淆。
Unknown 说:驱动端出现非常大的杂散和不稳定的杂散,导致电机异常旋转
这些尖峰是否仅出现在一个电机连接上、还是全部 出现在三个电机上的电压尖峰? EC2在布局中的什么位置? 应将其靠近 MOSFET 放置。 流经 MOSFET 的电流是多少? 客户的 IDRIVE 是什么? 更高的 IDRIVE 会导致更高的开关速度、有时会导致尖峰。 通过降低 IDRIVE 或在 GLx/GHx 引脚上添加一个10 Ω 电阻(如果 IDRIVE 处于最低状态)、可以解决此问题。 请告诉我这是否有帮助。
此致!
Eli