This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718S-Q1EVM:为什么 DRV8717S-Q1 EVM 的 GL 引脚具有更高的电平

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1254453/drv8718s-q1evm-why-there-is-a-step-in-the-high-level-of-the-gl-pin-of-the-drv8717s-q1-evm

器件型号:DRV8718S-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8718-Q1

当我使用 DRV8718S-Q1 EVM 时、我将 EVM 设置为 PWM 模式以控制低侧 MOSFET、我发现当 GL1引脚为高电平时将出现一个阶跃(如上图所示) 
这种现象的原因是什么?如何解决? 
GUI 接口的配置如上图所示、其他参数是 GUI 默认配置。 
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢您的提问。  

    这是预期的行为。 经过 tDRIVE 后、驱动电流移至 IHOLD。

    您能分享您的问题背景吗? 客户是否在评估 TI EVM 时提出这些问题?

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 我的客户正在 评估 TI 的 EVM、并决定是否使用我们的 DRV8718-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。