This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:SO 引脚电容器负载限制

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1254583/drv8703-q1-so-pin-capacitor-load-limit

器件型号:DRV8703-Q1

DRV8703的数据表指示您在 SO 输出引脚上放置的电容器不应超过1nF。  但后来指出该引脚能够提供高达5mA 的拉电流。  使用1nF 限制的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    放大器的稳定运行需要低于1nF、与拉电流能力无关。 电容越大、斜坡越慢。

    此致

    森田慎太