我正在处理 FOC ESC 和使用 DRV8353HRTAT (40引脚 QFN)。 在浏览数据表后、我已根据我的理解制作了原理图。 但我仍然怀疑我是否正确解释了这些信息。
我的解释-
IDRIVE (引脚28)- Idrive > Qgd/tr、对于 MOSFET、我选择了- 21nC/10ns = 2.1安。 因此、该引脚应提供2.1安的电流。
VDS (引脚29)-跳闸电流点- Vds > Imax * Rds (on)、在本例中为- 100A * 4.4mOHM = 0.44伏。 因此、该引脚的电压应为4.4伏。
增益(引脚30)-增益设置-对于我的情况-由于 Vref 为3.3V、Rsense = 1.6mOHM、Imax 为100安培、增益应大于20/20 v。因此增益为20/20。
如果我的假设得到验证、这将会大有裨益。
DRV 原理图图像
整个原理图图片