This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:DRV8343-Q1电机驱动器、采用1 x PWM—霍尔效应传感器模式

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8343-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1254368/drv8343-q1-drv8343-q1-motor-driver-in-rhe-1-x-pwm-hall-effect-sensor-mode

器件型号:DRV8343-Q1

尊敬的用户:

在 1 x PWM—霍尔效应传感器模式下使用 DRV8343-Q1电机驱动器。

 如果我将其从1kHz 更改为20kHz、PWM 基频 Inha 的影响是什么?

电机转速是通过基本频率的脉冲宽度独立于负载指定的吗?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthias:

    电机转速主要由 占空比和电压决定。 增大 PWM 频率可以更好地控制 DRV、但也可能导致温度升高。

    此致!

    Eli