请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8718-Q1 您好、专家:
DRV8718-Q1数据表中提供了电磁阀控制示例、请参阅下文。
通常、客户仅使用1个低侧来驱动电磁阀。 在我们的示例中、有一个额外的高侧断开开关。 与1种低侧解决方案相比、我是否知道驱动电磁阀的高侧断开开关有何优势?

谢谢!
温伊登
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家:
DRV8718-Q1数据表中提供了电磁阀控制示例、请参阅下文。
通常、客户仅使用1个低侧来驱动电磁阀。 在我们的示例中、有一个额外的高侧断开开关。 与1种低侧解决方案相比、我是否知道驱动电磁阀的高侧断开开关有何优势?

谢谢!
温伊登
嗨、Ethan、
查看此 应用手册: 使用电机驱动器驱动螺线管
特别是 4.2独立的低侧/高侧驱动。 高侧 FET 可以作为开关进行控制、而低侧 FET 可以由 PWM 控制。 这可以连接一个 浮动负载 寄生电容。 与1个低侧解决方案相比、此设置的优势是可浮动负载。
您提到的用于驱动螺线管的1个低侧 FET 显示在 2.1低侧和高侧配置中。
此致、
雅各布