This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8841:芯片保护功能触发问题

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1255369/drv8841-trigger-issue-with-chip-protection-function

器件型号:DRV8841

过流保护(OCP)

热关断(TSD)

欠压锁定(UVLO)

这些规格不提供精确的电压值、

触发过流保护的电流大小?

温度触发过热保护的程度要高多少?

输入和输出电压低多少时会触发欠压锁定?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    保护电路值可在数据表的第6.5节中找到。

    可以在本节中找到任何其他电气特性。

    此致!

    大卫