主题中讨论的其他器件:DRV8873、
这是我的情况。 如果不使器件进入故障状态、我似乎无法在负载下使用该器件。 我连接了一个0.5安培的电子负载、将 nSleep 拉高时、nFault 引脚会被拉低、器件输出会禁用。 奇怪的是、如果我在开启负载之前将 nSleep 拉高、当我开启负载时、它的工作效果非常好。 总结、
- 无负载(仅有一些小型 LED)-工作正常
- 将 nSleep 设为高电平后开启负载-工作正常
- 将 nSleep 置为高电平之前存在负载-进入故障模式
我尝试了从0.2安培到1.0安培的负载、结果与负载无关-二者都处于故障模式或非故障模式。 唯一的例外是对于几毫安的极小负载、无故障发生。 我的电机电压是24伏。
我在这里遗漏了什么? 如何解决此问题?
如果您需要基准电路、我将使用 Pololu 提供的这款简单分线板重现此问题- https://www.pololu.com/product/4035
他们的原理图如下: