This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8841EVM:DRV8841EVM 设置指南

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8841, DRV8841EVM, DRV8824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1254248/drv8841evm-drv8841evm-setting-guidance

器件型号:DRV8841EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8824、DRV8841

大家好、

我的客户正在使用我们的 DRV8841EVM 驱动步进电机、但电机完全不能按照以下配置移动。

如果跳线或 GUI 设置的任何配置有误、您可以提供帮助吗?  

此波形在步进电机侧进行测试。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们不了解如何使用 DRV8841EVM GUI 生成步进电机控制 PWM? 如以下 https://www.ti.com/lit/an/sloa312/sloa312.pdf 的索引波形所示

    期待您的指导。 谢谢!

    此致

    云静

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yunjing、您好!  

    是来自输出的波形或您连接的波形。 我将深入了解这一点。

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumanan:

    波形是输出波形。 谢谢!

    此致

    云静

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunjing:

    尽管 DRV8841 IC 能够驱动步进电机、但 GUI 似乎没有此功能(用于驱动有刷直流电机)。 如果您想使用相同的 EVM、那么 DRV8824可以替代 DRV8841 IC、用户指南中提供了相关说明。  

    此致!

    凯尔蒂