大家好、
电机驱动方案:Stm32f401+dvr8305、dvr8305外围电路根据数据表的8.2典型应用构建。 VCC=3.3V、PVDD=12V (由可调电源供电)。
dvr8305由 STM32单片芯片驱动、采用 St Corporation 的电机驱动策略。 之前在启动时出现问题、电机会在开环阶段开始时停止、NFAULT 引脚将变为低电平、客户猜是由于 PVDD 欠压所致。 此问题在修改 PVDD_UV_PWRGD (0xB 位2)后得以解决。 PVDD 欠压在启动时仍然存在、电机可以在初始开环阶段运行、但会在达到闭环时停止。
因此、客户设计了一个6步控制程序来驱动电机启停。 电机速度缓慢且发热。 下面是示波器测量值:(示波器只有2个通道、只能显示2个波形、因此只测量电机 A 的相关信息)

DRV8305-A 相输入引脚信号

DRV8305-A 相输出引脚(电机未连接)



DRV8305-A 相输出引脚和一些放大视图(连接电机)

DRV8305-V 电机连接时的 A 相电压测量(通道1)

DRV8305工作电压 PVDD (以前为12v、但降压至4.3V)和 Vcc (连接到电机)
测得的波形似乎与正常波形不同、 您能帮忙检查这种情况吗? 谢谢。
此致、
切里