请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8841 大家好、
关于过流保护(OCP)、过流保护触发的电流值是多少?
关于热关断(TSD)、 将在多大的温度触发?
对于欠压锁定(UVLO)、输入和输出的欠压保护触发电压是多少?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
关于过流保护(OCP)、过流保护触发的电流值是多少?
关于热关断(TSD)、 将在多大的温度触发?
对于欠压锁定(UVLO)、输入和输出的欠压保护触发电压是多少?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里
您好 Cherry:
[quote userid="496057" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1255801/drv8841-protection-features 关于过流保护(OCP)、过流保护触发的电流值是多少? [/报价]如数据表中所述、最小 OCP 限值为3A。
[报价 userid="496057" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1255801/drv8841-protection-features ]关于热关断(TSD)、 触发温度是多少? [/报价]典型的 TSD 限制为160C。
[报价 userid="496057" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1255801/drv8841-protection-features ]对于欠压锁定(UVLO)、输入和输出欠压保护触发电压是什么? [/报价]VM 上升时的 UVLO 限制为7.8V (典型值)。 我们不提供 VM 下降的数据、但它的值与7.8V 大致相同。
此致、
巴勃罗·阿梅特