This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:请查看输出规格。

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1255342/drv2700-please-check-the-output-specification

器件型号:DRV2700

尊敬的 TI 专家:

我的客户考虑将 DRV2700用于其压电泵的新产品。

可以检查 DRV2700能够提供以下输出的规格吗?

- 100V 峰间输出电压

-36KHz 输出频率

如果您有任何使上述输出的原理图、请分享该条件。 (原理图、输入源、组件等)

如果 DRV2700无法进行输出、请建议使用其他 IC。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    遗憾的是、我们的压电执行器仅限于声频带。 对于我们的其他压电式驱动器、DRV2700中的增益带宽图大致相同。

    这些器件用于音频频带应用、因此36kHz 的输出是不可行的。  

    对于给您带来的不便、我们深表歉意、
    J·麦克弗森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的支持。

    那么 DRV2700可支持高达20kHz 的输出?

    2.我应该在数据表中看到什么规格? (因为我在其他 IC 的数据表中看不到类似的图表。)

    3.其他的 TI 压电驱动器怎么样? 您能否推荐可支持36KHz 输出的器件?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    1)是。 如上图所示、支持的增益带宽高达20kHz。

    2)其他 IC 的图不同、但增益带宽非常相似。 无论如何、它们都不支持36kHz。

    3) 3)遗憾的是、我们所有压电式驱动器仅限于音频频带。

    此致、
    J·麦克弗森