This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:扭矩控制

Guru**** 1769905 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1249360/mct8316a-torque-control

器件型号:MCT8316A

你好。 我正在设计一种需要扭矩控制的应用。 我知道、这可以通过电流感应电阻器监控 BLDC 电机的电流来实现。 MCT8316A 只有一个通过 DACOUT2的 CSA 输出。 根据我的理解、您需要能够同时测量两个相电流。 一个 CSA 输出有何用途? 是否甚至可以在该 IC 上实施扭矩控制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tom、

    感谢您的提问。 我们将尽快提供反馈。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akshay。 你对我有什么反馈吗? 谢谢!