请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV3245Q-Q1 您好、团队成员:
根据数据表、SNx 和 SPx 的最大额定电压为-2.2V 至5.5V。
您能回答以下问题吗?
1. 此引脚的瞬态电压可承受的程度如何?
2.当这些引脚上出现-4V 或者类似的浪涌电压时会发生什么情况?
您能否告诉我 浪涌电压输入发生变化时的机制、即使出现下降也是如此。
3.引脚线路中是否有电压保护?
背景:
由于半桥的路径较长、当 MOSFET 在我的电路板中切换时、SNx 和 SPx 引脚中会出现瞬态高电压。
但由于各种原因、我不能缩短路径。
我希望 在这种情况下使用 DRV3245时正确了解风险。
此致、
星野町