请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8833 大家好、
在121.3°C 处使用 IR 温度计对 drv8833的最大外壳温度进行了测试。 结温是多少?如何计算? 该测试在并联模式下完成、电流保持在2.8A、芯片的输入电压为6V。

您能帮助检查这个案例吗? 谢谢。
此致、
切里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Cherry:
绝对工作结温和其他热性能信息可在数据表的第6节"规格"部分下找到。


有关热指标的更多信息、请参阅下面的应用报告、该报告也可在 TI.com 上找到:
此致!
大卫
尊敬的 David:
感谢您的支持。
根据 Rjc (top)计算、DRV8833的管上压降为0.337V、管下压降为0.43V、则器件的功耗约为2.8A X (3.337V + 0.43V)= 2.1476W。 根据 RJC (顶部)、结温约为122°C + 2.1476 W X 32.9°C / W = 193°C、超过150度。 这是预期温度吗?
谢谢。此致、
切里