This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833:结温

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1254290/drv8833-junction-temperature

器件型号:DRV8833

大家好、

在121.3°C 处使用 IR 温度计对 drv8833的最大外壳温度进行了测试。 结温是多少?如何计算? 该测试在并联模式下完成、电流保持在2.8A、芯片的输入电压为6V。  

您能帮助检查这个案例吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    绝对工作结温和其他热性能信息可在数据表的第6节"规格"部分下找到。  

    有关热指标的更多信息、请参阅下面的应用报告、该报告也可在 TI.com 上找到:

    半导体和 IC 封装热指标  

    此致!

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。

    根据 Rjc (top)计算、DRV8833的管上压降为0.337V、管下压降为0.43V、则器件的功耗约为2.8A X (3.337V + 0.43V)= 2.1476W。 根据 RJC (顶部)、结温约为122°C + 2.1476 W X 32.9°C / W = 193°C、超过150度。 这是预期温度吗?  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我将进一步研究该计算、并在星期一之前得到回复。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    请查看 David 之前提到的应用手册。  你想使用 Psi-jt。。。 尺寸要小得多。  管壳温度将接近裸片温度。

    此致、

    瑞安