This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L-Q1:可否知道当重复写入寄存器阻止芯片输出时、控制芯片内部电流输出的全桥开关管是否工作?

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1249027/drv2605l-q1-may-i-know-if-the-full-bridge-switch-tube-that-controls-the-current-output-inside-the-chip-operates-when-the-repeated-write-register-keeps-the-chip-from-output

器件型号:DRV2605L-Q1

大家好、

我想知道、当重复写寄存器阻止芯片输出时、控制芯片内部电流输出的全桥开关管是否在工作?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hazel、

    我不确定我是否理解您的问题。 是否希望在写入特定寄存器时知道输出驱动器是否被禁用/处于高阻态? 您指的是哪个寄存器?

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff

    我们的 MCU 每20ms 读取一次0x1A 寄存器。 这是否会影响全桥的状态?

    实际上、我们的问题与400MHz 左右的噪声有关、我们在 RE 测试期间发现了该噪声、并确认了来自 DRV2605L-Q1。

    当我们 通过移除 SCK 的上拉电阻或下拉 EN 来停止 MCU 和 DRV2605L-Q1之间的 I2C 通信时、不会出现这种情况。

    您对这种噪声有什么想法吗? 非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    读取寄存器不会更改输出电桥的状态。

    噪声可能是来自 I2C 总线的 EMI 辐射。 您可以尝试通过使用小型串联电阻器降低边沿速率来降低这种噪声、但注意不要违反 I2C 时序规范。  

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff

    感谢您的快速响应。

    您是说减慢 I2C 的上升时间吗? 我们是否可以通过增加上拉电阻器的电阻来实现? (我们现在使用4.7K)

    BTW、之前的 SCL 频率为420KHz、超出  DRV2605L-Q1的规格(规格中最大值为400kHz)、我们将其调整为100KHz、但似乎没有什么好效果。

    期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    您可以增大上拉电阻以增大 RC 常数、这会降低边沿速率。 使用100kHz I2C 时400MHz 噪声是否仍然存在?

    此致、
    J·麦克弗森