This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8143-Q1:用于反极性-额外负载的电荷泵

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8706-Q1, DRV8143-Q1, DRV8874-Q1, DRV8106-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1255313/drv8143-q1-charge-pump-used-for-reverse-polarity---additional-load

器件型号:DRV8143-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8874-Q1DRV8106-Q1、DRV8706-Q1

团队你们好、客户希望根据我们的应用手册 SLVA835A、将电荷泵用于额外的反极性电路。

但我们需要规范 IC 可吸收多大电流?

用于  

DRV8143-Q1

DRV8874-Q1

非常感谢

约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、

    我已就这些数据联系了我们的设计团队。 我将在48小时内与您联系。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、

    DRV8143-Q1和 DRV8874-Q1的电荷泵仅为内部使用而设计。 它不能用于反极性。

    设计了 DRV8705/6-Q1和 DRV8714/18-Q1电荷泵以驱动外部电路、例如反极性保护。  

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morita、非常感谢您的快速回答!

    客户现在将更改为 DRV8106-Q1或 DRV8706-Q1。

    -它是否可以将这些驱动器的电荷泵用于外部反极性电路?

    -驱动器可以与50kHz PWM 用于外部晶体管

    非常感谢

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、

    是的、DRV1806-Q1也可以支持外部反极性电路。  顺便说一下、TI EVM 具有由电荷泵驱动的示例电路。

    我相信您的问题50kHz 不是反极性问题。 栅极驱动的问题。 答案是肯定的。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、没错。 50kHz 适用于栅极驱动。 非常感谢快速解答和 BR Josef