请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8906-Q1 大家好、
您能否帮助共享 用于在连续模式下驱动直流电机的寄存器配置项或参考例程? 谢谢。
此致、
切里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能否帮助共享 用于在连续模式下驱动直流电机的寄存器配置项或参考例程? 谢谢。
此致、
切里
嘿 Cherry、
根据 8.3.1.1.1连续模式(无 PWM)、将半桥配置为在连续模式下运行、默认情况下不使用任何 PWM 切换。 通过单独设置运行控制寄存器(OP_CTRL_1、OP_CTRL_2和 OP_CTRL_3)中的高侧使能位(HBx_HS_EN)和低侧使能位(HBx_LS_EN)、可以打开任何高侧或低侧开关。
另请参阅 DRV8912-Q1EVM GUI 用户指南 和 DRV8912-Q1EVM 用户指南

此致、
雅各布