This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] DRV8432最佳备选器件有哪些?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962, DRV8412, DRV8462, DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1256603/faq-what-are-the-best-alternate-devices-for-drv8432

器件型号:DRV8412
主题中讨论的其他器件: DRV8462DRV8262和 DRV8962

随着 DRV8432寿命即将结束、下一步是选择替代器件。 该器件 在 医疗设备、便携式电子产品、工厂自动化、 楼宇自动化和测试设备方面具有广泛的应用基础。  

一个选项是使用器件的低电流封装选项 DRV8412。  该器件具有与 DRV8432相同的所有特性和参数、但其散热器位于器件底部、因此它将 PCB 用作散热器。  此器件可驱动高达6A 持续电流或12A 峰值电流。  按照我们的 电机驱动器电路板布局的最佳实践、可以达到或超过这些电流限制。  这包括一些提示、例如  

您还可以在 DRV8412顶部或 PCB 底部添加外部散热器。   

但是、根据您的应用、有几款新器件比 DRV8432具有更多特性。  这些器件共同应该能够根据目标应用以改进的功能和保护特性替代 DRV8432。   

新推荐器件汇总:

DRV8432 (EOL) DRV8462 DRV8262 DRV8962
替代器件需要考虑的主要特性

 

  • 外露顶部焊盘的封装选项  

  • 仅适用于步进电机应用
  • 集成式电流检测和调节 :检测精度高达±5%(IPROPI)  
  • 智能调优和混合衰减
  • 自动微步进
  • 自动扭矩和静止省电模式
  • 失速检测
  • 封装选项、用于具有外露顶部焊盘的更高电流(DDV)

  • 单 H 桥模式、如 DRV8432并行全桥模式
  • 集成式电流检测和调节 :检测精度高达±4%(IPROPI)  
  • 可配置的关断时间 PWM 斩波
  • 集成式自保护电路
  • 封装选项、用于具有外露顶部焊盘的更高电流(DDV)
  • 集成式电流检测和调节 :检测精度高达±3.5%(IPROPI)  
  • 多达4个通道的独立半桥控制  
  • 封装选项、用于具有外露顶部焊盘的更高电流(DDV)
保护特性
  • VM 欠压
  • 过热
  • 过流保护
  • VM 欠压
  • 过热
  • 过流保护
  • 无传感器失速检测
  • 开路负载检测
  • VM 欠压
  • 过热
  • 过流保护
  • 电荷泵欠压
  • VM 欠压
  • 过热
  • 过流保护
  • 电荷泵欠压
控制模式 PWM

步进/方向

SPI 配置

相位/使能端

PWM

独立1/2电桥

PWM

最大 PWM 频率 500 kHz 不适用 200 kHz 200 kHz
最大运行电源电压 52伏 65伏 65伏 65伏
双路 H 桥模式下的峰值电流 12A 10A 16A 10A
并行/单 H 桥模式下的峰值电流 24A 不适用 32A 20A
典型负载类型

有刷直流电机

步进电机

热电冷却器(TEC)

无刷直流电机(BLDC)

三相永磁同步电机(PMSM)

步进电机

有刷直流电机

步进电机

热电冷却器(TEC)

有刷直流电机

步进电机

热电冷却器(TEC)

螺线管  

无刷直流电机(BLDC)

三相永磁同步电机(PMSM)

请注意、建议的每个新器件都具有两个封装选项- DDW 和 DDV。  DDW 封装在 器件底部、面向 PCB。  DDV 封装在器件顶部放置了 PowerPAD 以支持外部散热器、因此 DDV 封装的额定电流能力是 DDW 封装的两倍。  表中列出的电流规格反映了 DDV 封装。  

下面简要说明了建议使用哪种器件来替换 DRV8432、具体取决于您的特定负载或应用。   

有刷直流电机 - DRV8262 是替代 DRV8432驱动 BDC 电机的最佳选择。  DRV8262的 DDV 封装可以在双路 H 桥模式下驱动16A 峰值电流、在单路(并联) H 桥模式下驱动32A 峰值电流。   它采用高侧慢速衰减和滑行(快速衰减)模式的标准制动模式、以及仅消耗3uA 电流的低电流休眠模式。  它还具有集成电流感应功能、 在最大电流下的感应精度为±4%。 DRV8962 是另一种具有类似规格的绝佳选择。

步进电机 - DRV8462 是从 DRV8432驱动步进电机的最佳选择。  此器件具有许多高级特性、包括  智能调优 混合衰减 调节选项、 静音步进 衰减 以实现静止和低速时的静音运行、  自动微步进 输入步长模式进行步进频率插值、  可定制的微步进 分度器表、 自动扭矩 对于负载相关的电流控制、  静止省电 模式、 失速检测 以及我们的所有标准保护功能。 DDV 封装支持高达10A 满量程电流和7A RMS、因此是我们具有最高电流的集成步进电机驱动器。 DRV8262或 DRV8962还可以驱动步进电机、但没有集成分度器或任何其他特定于步进的功能。  

热电冷却器(TEC) - DRV8962或 DRV8262是驱动 TEC 的最佳选择。  它们支持高达200kHz 的 PWM 频率。  DRV8262具有更高的电流能力、能够驱动 两个 TEC
以高达10A 的电流双向控制、或以高达20A 的电流双向控制。  DRV8962可通过高达5A 的电流双向驱动两个 TEC、或通过高达10A 的电流驱动单个 TEC。  其每个产品说明书都有一个有关驱动 TEC 的详细部分(8962 / 8262)、其中详细介绍了 LC 滤波器设计、谐振频率注意事项、纹波电压/电流和最大温差的降低。  这些器件的一个优势是无需外部分流电阻器、同时该器件为每个半桥都提供了一个内部电流镜。   

无刷直流电机(BLDC) - DRV8962支持 对驱动 BLDC 电机所需的三个相位进行独立控制。  在我们的 无刷直流电机驱动器产品系列中、还有许多更好的选项来控制 BLDC 电机、例如 DRV8316

三相永磁同步电机(PMSM) - DRV8962可以驱动三相 PMSM。