This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:开路负载检测时间

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1255343/drv8889-q1-the-time-of-open-load-detection

器件型号:DRV8889-Q1

您好、

对于 DRV8889的开路负载检测时间有一些问题、 在数据表中写道:"如果此情况在 贡献了超过 开路负载检测时间(tol)、即检测到开路负载情况",根据该句子的解释、从实际负载开路到芯片检测到故障并将 nFAULT 下拉的时间应大于 T_ol。  

但稍后会在数据表中注明 T_ol 是最大检测时间、我还在 测试期间测试了实际开路负载检测时间小于 T_ol。

我想知道数据表中的这两条指令之间是否存在矛盾?

实际开路负载检测时间应基于什么?

此外,官方网站提供的主机计算机软件不能修改 OL_TIME 寄存器来改变开路负载检测时间,是否能提供一些方法?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     龙彪、你好!

    感谢您发布此问题。 请参阅以下数据表规格代码段。 tol 最大值。 给出了电流规格、以便用户知道这是最坏情况下的 OL 检测时间。 实际 tol 可能会更低。 换句话说、典型 tol (典型值) 是< tol (max)。

    另请注意、在某些情况下、可能会指示错误的 OL。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  我对"DRV8889-Q1EVM-GUI-cloud"还有一些更需要、无法在此软件中更改开路负载检测的时间。 您能告诉我一些其他方法吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     龙彪、你好!

    这些位是 DRV8889-Q1中的保留位 RSVD。 您无法修改这些位。 请参阅以下片段。

    可针对 DRV8889A-Q1对其进行修改。 请参阅以下片段。 此"A"型号不提供 EVM。 如果您愿意使用 TI 提供的 DRV8889A-Q1器件对 DRV8889-Q1 EVM 进行返修、请告知我。 我将授予您访问基于云的 GUI 的权限、通过该 GUI 可以修改这些位。

      

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    因此 DRV8889-Q1的开路负载检测时间是否无法更改? 最长时间是多少? 200毫秒?  

    如果我要更改此时间、是否需要首先将 EVM 板上的 DRV8889-Q1替换为 DRV8889A-Q1?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     龙彪、你好!

    是的、您的两条评论都是正确的。 更换后、如果您知道应该使用不同的 GUI、我可以根据需要进行访问。 第一步是更换相应器件、使 EVM 与基于云的现有 GUI 一同工作。

    此致、Murugavel