This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z-Q1:MCT8316Z 和电机噪声问题

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A, MCT8316Z, DRV10983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1256528/mct8316z-q1-mct8316z-and-motor-noise-issues

器件型号:MCT8316Z-Q1
主题中讨论的其他器件:MCT8316ZDRV10983、MCT8316A

您好 TI  

   1. DRV10983控制霍尔电机时无噪声、MCT8316Z 控制噪声。 比较两者的电机相电流波形、DRV10983的电机相电流接近正弦、而 MCT8316Z 的电机相电流呈步进形状。 怀疑步进相电流会导致扭矩脉动、从而引起电机噪声

2.查看 MCx8316x 系列芯片 所有的 A 系列芯片都可以通过将相电流优化为接近正弦来降低电机噪声、而 Z 系列则不能。 使用120°换向时 MCT8316A 的相电流与 MCT8316Z 的相电流一致、该相电流比使用150°换向时的可闻噪声高3.3dBA

Q1:根据上述信息、我们能否确定 MCT8316Z 的固有控制特性、相当于没有电流闭环、这种情况可能会导致电机噪声问题?

Q2:要解决霍尔电机噪声问题、在控制 MCT8316Z 时最好在外部添加电流环路、还是选择另一种类型的电机驱动芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、下雨了、

    所有 MCT 器件都具有6步梯形120度换向、其中波形看起来更像梯形。 在这种换向方法中、我们确实希望能够听到可闻噪声。 在我们的所有 MCF 和 DRV1098x 器件中、我们使用180度正弦/ FOC 换向、其中相电流呈正弦波、因此可闻噪声很低。 如果您希望尽可能减少可闻噪声、则应使用正弦/FOC 换向。

    此致、

    维什努