主题中讨论的其他器件:MCT8316Z、 DRV10983、MCT8316A
您好 TI
1. DRV10983控制霍尔电机时无噪声、MCT8316Z 控制噪声。 比较两者的电机相电流波形、DRV10983的电机相电流接近正弦、而 MCT8316Z 的电机相电流呈步进形状。 怀疑步进相电流会导致扭矩脉动、从而引起电机噪声
2.查看 MCx8316x 系列芯片 所有的 A 系列芯片都可以通过将相电流优化为接近正弦来降低电机噪声、而 Z 系列则不能。 使用120°换向时 MCT8316A 的相电流与 MCT8316Z 的相电流一致、该相电流比使用150°换向时的可闻噪声高3.3dBA
Q1:根据上述信息、我们能否确定 MCT8316Z 的固有控制特性、相当于没有电流闭环、这种情况可能会导致电机噪声问题?
Q2:要解决霍尔电机噪声问题、在控制 MCT8316Z 时最好在外部添加电流环路、还是选择另一种类型的电机驱动芯片?