This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:EVM 板电流额定值

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A, MCT8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1253457/mct8329evm-evm-board-current-rating

器件型号:MCT8329EVM
主题中讨论的其他器件:MCT8329A

您好、 MCT8329A EVM 板的输出电流额定值是多少?  我最多可以获得大约8安培峰值。

GUI 中的逐周期电流限制设置似乎没有任何效果。

EVM 板中的 MOSFET 的额定电流为200A、但我只需要大约30A 即可启动电机。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以转到"File"->"Save registers"并共享.json 文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经有了、但我不确定如何发送。  我拖放至该窗口。 您看到"TI-chip register set that runs.json"了吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此 E2E 论坛中、我们有 Insert 功能、但好像只适用于图像、没有文件。  

    我将所有限值增加到了最大值、我将 CSA_GAIN 设置为5V/v、 CBC_ILIMIT 设置为1.5v、LOCK_ILIMIT 设置为2.7V。  电机电流不变、它仍以8安培跳闸。  

    根据下面的公式、我应该得到285A!

    EVM 板中的 R SENSE 看起来是0.001 Ω。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、

    我没有看到您的响应附有任何文件。  是否看到"插入"选项? 您能否单击此处并单击"Image/Video/File"、上传 json 文件? 您是否在 GUI 中读取了故障状态? 是否触发了任何故障?  

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 MCT8329EVM 评估模块的数据表。 它显示"。 此栅极驱动架构支持高达1A 的峰值栅极驱动拉电流和2A 的峰值栅极驱动灌电流。"

    https://www.ti.com/lit/ug/sllu359a/sllu359a.pdf

    但是、如果您需要  使用功率 MOSFET 的强大30A 直流电机驱动器、您可以制作此电路板。

    www.pcbway.com/.../A_Powerful_30A_DC_Motor_Driver_ Power_Mosfets

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zain,

    MCT8329EVM 具有 可驱动高达300A 电流的 MOSFET、因此硬件不会有任何问题。 这可能是一个调优问题。  

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这肯定是一个调优问题。  我已将 CBC_LIMIT 和 LOCK_ILIMIT 均增加 到最大值、并将 CSA_GAIN 设置为5V/v。 此公式应达到280A 限制。  但无论我将它们设置为什么、它始终在8安培下跳闸。  

    我怎么看芯片是否正在接受我的改变呢?  

    我在示波器上连接了一个电流探头 、以便可以实时看到峰值电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、

    修改寄存器值后、能否点击"Write to EEPROM"并重启器件、然后重试? 使用电流探头、您能否检查是否在任何电机相上看到任何电流尖峰?

    此外、可以尝试附加的 JSON 文件吗? 您可以通过单击"File"->"Load register"加载此文件。 加载后、点击  "Write to EEPROM"、然后重启器件

    e2e.ti.com/.../MCT8329_5F00_RTM_5F00_DEFAULT_5F00_DEC2.json

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够注入您的文件。 您的第一张照片在启动时获得了12-14安培、但没有运行、无法进入闭环。

    我的文件可以运行、实际上在启动时实现了15-17安培的更高电流、CBC_LIMIT 设置为1V、但如果我在运行时加载它、则只能达到8-10安培。  

    我通过对 EEPROM 执行写入操作、然后按照您的指示从 EEPROM 读取、从而验证了参数变化是否能够进入芯片。   

    如果我在文件中将 CBC_LIMIT 更改为1.5、那么启动期间我将获得20安培的电流、但在负载下仍只有8-10安培。

    重要信息***当它在负载下以8-10安培的电流跳闸时,它不会生成 CBC_LIMIT 故障或 LOCK_ILIMIT 故障,而只是生成 ABN_SPEED 故障。   它可能在实际中未达到电流限值、但由于其他一些原因而失去同步。

    我有一个词汇问题...程序中的"闭环"一词。 它指的是速度控制环路吗? 当它与反 EMF 同步时、您认为它怎么样?  我可以更改哪些参数来帮助保持在负载下同步?

    启动过程分为四个步骤、正确...对齐、开环斜坡、同步、闭环速度控制...正确吗?  

    Synch 给我们带来了极大的麻烦。  一些参数发生细微变化、她无法过渡到跑步模式。 每一个尝试使用这款芯片的人都会面临这一挑战。 我让我的电机通过费力的试错运行,一次改变一个步骤的参数。  TI 需要编写一本手册、说明这四个步骤的实际工作原理以及每个参数的作用、以便我们可以做出智能参数选择。   

    我们是否能够消除闭环控制、以便总线电压允许的任何速度都只运行? 我想、如果我们可以关闭闭环、那么我们就可以专注于使其保持同步。

    请告诉我是否有参数会影响同步。  

    闭环控制可能会下降、但我想一次性研究一件事。  

    您是如何将 jons 文件输入此 E2E 聊天系统的? 我想向您发送我的文件、但我需要逐步说明。 浏览或拖放似乎在 E2E 中不起作用。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、

    感谢您的详细解释!

    是的、这里不存在电流限制问题。  

    启动过程分为三步:调整->开环->闭环。  

    在"开环"中、我们执行盲换向、其中我们不知道 BEMF 过零。

    在"闭环"中、我们基于 BEMF 过零进行换向。 在该阶段、我们 根据 CLOSED_LOOP_MODE 的配置方式以"电压模式"、"速度模式"和"电源模式"运行电机。 在"电压模式"中、最大电机转速基于直流母线电压。 在此模式下、当我们将 PWM 占空比设置为50%占空比时、器件将施加50%的直流母线电压。 在"速度模式"和"功率模式"中、我们运行一个内部 PI 控制器来调节电机转速和功率。   

    您是否可以将 CLOSED_LOOP_MODE 配置为"Disabled"并查看这是否起作用? 将  CLOSED_LOOP_MODE 配置为"禁用"会启用电压模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 现在不会保持连接。  我已8次重新启动 GUI、前5次显示"无法连接到 TI 云代理"。  它最近3次连接、但当我尝试更改任何内容时、它立即显示"设备连接存在问题。  请重新启动 GUI"  我重新启动我的笔记本电脑两次。 我的互联网连接很好。  我现在死在水里了。  我的笔记本电脑仅使用了6个月。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在多次重新启动尝试后、它抱怨运行时引擎未正确安装。  我卸载了运行时引擎和 GUI、重新安装了它、仍然无法正常工作、然后抱怨无法连接到"TI 云代理"。 我按此顺序重新启动了所有操作:启动 GUI、插入 USB、为 EVM 板的直流母线上电。  现在它又开始工作了。

    使用我的文件、它在闭环 速度模式下以相同的~10A 电流电平进行跳闸、在禁用闭环的情况下以~10A 电流进行跳闸。 跳闸始终为 ABN_SPEED。  "电源过压保护状态 DRV-Off"的红灯亮起、但它始终为红色、正在运行或跳闸。 我尝试了 ABN 速度、1000Hz、2000Hz、3000Hz、4000hz、 以及所有周期数2、4、6、8、没有任何效果。  如果我禁用 ABN_SPEED 跳闸、它将在同一负载下停止运行、然后发出吱吱声、我必须关闭所有内容、然后返回到我的启动序列、使它再次工作。   

    在禁用闭环的情况下、如果未达到电流限值、则 ABN_SPEED 跳闸的原因是什么?  

    我们的电机具有一个外部转子、我只需用手将其挤压即可加载。  我正在运行~580rpm 闭环、在速度模式下禁用430rpm。 它是一个16极机器。 我将使用 I2C 来设置速度。  在 禁用闭环的情况下、我想我要命令的速度实际上就是 施加到电机的电压百分比?    

    是否可以通过某种方法在 Monitor status parameters (监视器状态参数)窗口中监视电流? 可能是由于缩放 误差、使电流很高。  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    我确实有一个红色指示灯表示"电源过压保护状态 DRV-Off",但它始终为红色,正在运行或跳闸

    您是否在 GUI 右侧的"Fault status"部分中看到这个红灯?

    您是否可以通过单击"File"->"Save Registers"、然后通过单击"Insert"->"Image/Video/File"上传至 e2e 文章来共享器件寄存器设置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在3个地方有一个红灯、 在故障状态旁边的顶部、在"电源过压保护状态 DRV-OFF"旁边的中间、在 ABN_SPEED 旁边的底部附近。 当我清除故障时、ABN_SPEED 会消失、直到我加载太多、然后它再次跳闸。  DRV-OFF 旁边的红灯有时 不在那里、但我不知道 是什么原因使它消失。  

    我想使用"Insert"->"Image/Video/File"发送文件、但我不 知道如何操作。 我已尝试拖放、并尝试键入文件路径。 您使用哪些步骤?

    我们有10,000件即时应用等待我确定如何获得高达30安培的此芯片。   

    告知我是否可以放松 BEMF 检测器、以便在频率抖动较多时继续工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、

    我需要使用寄存器值来调试该问题。 单击"Image/Video/File"后、是否会看到如下所示的弹出窗口?

    单击"上传"、导航至保存.json 文件的文件夹、然后单击"确定"。 如果这仍然不起作用、您能否转到 MCT8329EVM 中的"Register Map"选项卡、然后获取寄存器映射屏幕截图并上传图像?  

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E2E 论坛出现了问题。 "回复"按钮在每个帖子之后都消失了、除了第一个帖子、因此我将回复第一个帖子。 而不是"回复"后的一个帖子显示^0true^。

    "插入照片"也不再起作用。  当我按下"插入"时、我会看到你向我展示的对话框、但我无法在框中获取任何内容、放入 URL 不起任何作用、放入文件路径不起任何作用、拖放到框中或放入文章中不起任何作用。 我使用的是 Chrome。  

    我的电子邮件是 Phil@InventionH.com。 如果你给我发电子邮件,我会回复我的 jons 文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的问题与答复是我没有登录。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到"插入"对话框。  

    当我点击上传我会得到一个浏览器窗口,但在我选择 jons 文件后没有发生任何事情。  当我在"插入"对话框中单击"确定"时、将不会发生任何情况。  如果单击右上角的 X、将关闭对话框。

    给我发送电子邮件至 Phil@InventionH.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在另一台计算机上使用 Edge、同样的问题、当我使用"图像/文件"对话框选择 Jons 文件时没有任何反应、"确定"按钮没有任何作用。

    我也试着把我的 jons 文件直接拖放到这个窗口,似乎做了一些事情,但我看不到任何东西,我也看不到附件,你看到了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、  

    我刚刚给您发送了一封电子邮件。

    此致、

    维什努