This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8304:1xPWM 模式下的 nFAULT

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1256430/drv8304-nfault-in-1xpwm-mode

器件型号:DRV8304

您好、团队成员:

客户在 DRV8304中执行 Ping 操作。 我们拥有初步的 PCB、并在启动后立即观察到 nFAULT 引脚被触发。 DRV8304配置为1x PWM 模式、具有20V/V 增益。 我们使用硬件控制。 使用的设置适用于 EVM、但不适用于客户 PCB。 我们可以在多个 PCB 上重现 beahivour。 请参阅原理图。 nFAULT 引脚确实有10k 上拉电阻器、未在原理图中显示、但它在那里。

e2e.ti.com/.../Estick_5F00_Schaltplan_5F00_Motortreiber.pdf

由于是针对1x PWM 模式完成设计、因此客户未使用 SPB/SNB、SPC/SNC、SOB 和 SOC 引脚。  

当 nFAULT 被触发以及它是否对模式敏感时、它对我们来说是未知的。 如果未使用的引脚上发生情况、它是否会在1xPWM 模式下触发? 您能告诉我们 nFAULT 触发时的条件吗? 我们没有 SPI 接口、需要对硬件控制设计进行向后调试。

非常感谢

卢茨