请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8718S-Q1EVM 大家好、
如果我们有一些公式可以推荐客户进行设计、您能帮助检查输入大容量电容器吗? 我们只能在数据表中找到一些会影响输入大容量电容选择的点、 从客户方面、他们希望检查我们是否可以帮助为选择此大容量电容提供更详细的公式? 另一方面、为何我们的 EVM 使用470uF 大容量电容器?


非常感谢您的支持。
此致
Jie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如果我们有一些公式可以推荐客户进行设计、您能帮助检查输入大容量电容器吗? 我们只能在数据表中找到一些会影响输入大容量电容选择的点、 从客户方面、他们希望检查我们是否可以帮助为选择此大容量电容提供更详细的公式? 另一方面、为何我们的 EVM 使用470uF 大容量电容器?


非常感谢您的支持。
此致
Jie
Jie、
我通常参考下面的应用手册。 请参阅第1.6节。
https://www.ti.com/lit/an/slta055/slta055.pdf
此致、
瑞安