This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:无输出

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1256883/drv8353r-no-output

器件型号:DRV8353R

大家好、

正在使用 DRV8353RHRZGR。

MUC 的 PWM 输出正常、当电荷泵工作时测得的电压为45V。但是、当前仅测量了一个12V 输出波形、其他情况不是。 可能的原因是什么? 您能帮助检查一下吗? 谢谢。

此致、

切里